This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24073:BQ24073

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24072

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/883934/bq24073-bq24073

器件型号:BQ24073
主题中讨论的其他器件:bq24072

您好!

   我想知道输出电压是如何比 VBAT 高+200mV 的。在使用4.2V 电池的情况下、输出电压也是如何增加200mV 的。

否则、如果 是电池供电(3.7V 锂离子电池)、SYS 输出(引脚10)将是什么?

此致、

K.Saravanan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我假设您正在讨论 bq24072。 存在 IN 时、VOUT 仅比 VBAT 高225mV。 当 IN 不存在时、VOUT 将为 VBAT 减去 BATFET 上的 IR 压降。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HELO Rahim、

           谢谢您回答了我的问题。

    K.Saravanan。