This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21520-Q1:开关特性

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21520

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/876403/ucc21520-q1-switching-characteristics

器件型号:UCC21520-Q1
主题中讨论的其他器件:UCC21520

大家好、

我们想知道该 Q1器件的开关特性。

由于 UCC21520的商用部分定义如下、因此数据表中的开关特性。

例如、tPDHL 的最小值在商业器件的数据表中定义、但是 Q1器件的数据表中没有最小值。

我们是否可以将最小值与商业器件相同?

(UCC21520:商业部件)

(UCC21520:Q1)

我们还想知道 TDM 的分布。 或者、如果分布数据不可接受、则规格的最小值和典型值也将正常。

因为我们的客户需要知道这些规格的最小和最大平衡(或分布)。

此致、

本志本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈玛本-圣、您好!

    感谢您的提问。 我在高功率驱动器组的应用团队工作。

    如果您允许、我将通过电子邮件与您联系、以了解有关这些请求的更多信息以及如何最好地回答这些问题。 如果可以、可以告诉我吗?

    谢谢、此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John-San、

    没问题。 让我们讨论这个问题的私人消息。

    此致、

    本志本