请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC21520-Q1 主题中讨论的其他器件:UCC21520
大家好、
我们想知道该 Q1器件的开关特性。
由于 UCC21520的商用部分定义如下、因此数据表中的开关特性。
例如、tPDHL 的最小值在商业器件的数据表中定义、但是 Q1器件的数据表中没有最小值。
我们是否可以将最小值与商业器件相同?
(UCC21520:商业部件)
(UCC21520:Q1)
我们还想知道 TDM 的分布。 或者、如果分布数据不可接受、则规格的最小值和典型值也将正常。
因为我们的客户需要知道这些规格的最小和最大平衡(或分布)。
此致、
本志本