This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61256:不能用作升压

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61252, TPS61256, TPS61259, TPS61253A, TPS61022, TPS61023, TPS61240

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/870829/tps61256-can-not-used-as-boost

器件型号:TPS61256
主题中讨论的其他器件: TPS61253ATPS61022TPS61023

 1TPS61256用作5V 电源,输出电流高达600mA,但当负载约为100mA 时,示波器的 TPS61252输出电压始终约为2.7V 。但当移除 负载 时,TPS61275的输出电压会变得正确(5V)。

 结果当负载高于100mA 时,TPS61256的软启动停止了整流开关,从而保护 TPS61256? (见第17页)

TPS6125x 器件具有一个内部软启动电路、可限制启动期间的浪涌电流。
电容器充电至接近输入电压的值。 整流开关具有电流限制(大约
200mA)。 该机制用于限制短路条件下的输出电流。


 TPS 6125*不能用于升压电路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    结果当负载高于5V/100mA 时, TPS61256的软启动可能会停止整流开关,从而保护 TPS61256?
    //请参阅技术规格第17页  ,TPS6125x 器件具有一个内部软启动电路,可限制启动期间的浪涌电流。  整流开关具有电流限制(大约
    200mA)。 该机制用于限制短路条件下的输出电流。///

    我们发现当负载大约 为5V 和100mA 时,当 tps61256上电 时,tps61256'的输出始终 为2.6V ,因此 tps61259的整流 器可能会关闭?


    因此 tps6125*系列可能不适用于 快速升压电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DIR 先生、

    TPS61256启动时的最小电阻负载为55欧姆。 如果您在启动后等待输出电压稳定在5V、然后再增加600mA 的负载电流、该怎么办? 输出电压是否仍会降至2.7V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     如果您等待启动后输出电压稳定在5V、该怎么办//如何等待启动?   启动时间有多长?  

    我们的系统    直接连接到 tps61256的输出,我们的系统需要 5V/300mA  。因此,当启用 tps61256时  ,TPS61256的输出始终为2.6V 。  

      启动时,Tps61256可能会关闭芯片中的开关?  TPS 6125*不能用作快速升压电路吗?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TPS61256的软启动功能可在预充电期间将电流限制为200mA、因此当立即添加300mA 负载时、将触发电流限制和较低的输出电压。

     

    您加载了什么? 您能否控制负载电源序列? 因此、建议在升压完成预充电后启用您的负载。 您可以参考数据表中的此图片、但您需要在电路板上进行测试、因为它取决于您的输出电容。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、minqi:

    谢谢。

    1 TPS61256的软启动 //在软启动时间之后,TPS61212的输出始终 为2.6V?为什么?

    2您加载了什么?      //负载是 传感器 OS05A10  。当系统 通电时,传感器 必须 开始快速工作   

    3您能否控制负载电源序列?//负载直接连接到 TPS61264  

    4您可以参考数据表中的图片,//数据表中的图片, 启动时间有多长? 迷你时间可能是500us?  

    如果 TPS61256无法与我们的系统正常配合使用、 则会很糟糕

    莱沙勇  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在预充电电流限制期间、输出电压将等于 Vin=2.6V、因此您可以通过增大 Vin 来增大 Vo。 您对 OS05A10的电源要求是什么?

    2.您是否使用 OS05A10或300mA E-LOAD 进行了测试? 建议使用 OS05A10进行测试。 传感器通常具有 UVLO、需要一些时间才能运行、因此在启动时、可能不需要300mA 电流、也不会触发预充电电流限制。

    4、根据 TI 的测试条件、2.7V 输入电压下的启动时间约为200us。 但您需要使用输出电容器进行测试。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    1在预充电电流限制期间、输出电压将等于 Vin=2.6V //当  输入增加  到 4.0v 时 、 Tps61256的输出始终 为2.6V

    2您对 OS05A10的电源要求是什么? // 5V 和 200-300m 请参阅以前的邮件  

    我们发现当负载大约 为5V 和100mA 时,当 tps61256上电  时, tps61256'的输出始终 为2.6V ,因此 tps61259 的整流 器可能会关闭?

    3传感器通常具有 UVLO、需要一些时间才能运行、因此在启动时、可能不需要300mA 电流、也不会触发预充电电流限制。  //是测试它 当负载大约 为100mA 时,tps61256的输出始终为2.6V ,

    4在软启动时间之后, TPS61240的输出始终为 2.6V 而不是5 v ?为什么?

    谢谢你

    莱沙勇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    tps61256预充电电感 器限制应约为200mA。 我使用我们的 EVM 板在 Vin=2.7V Iout=100mA 时进行测试、它工作正常。 因此、您的负载启动电流可能超过100mA。 (蓝色:输出电压、黄色:输入电压、绿色:IO)

    无论您的情况如何、您都需要更改为支持更高预充电电流限制的另一个升压 IC、例如 TPS61022和 TPS61023。 如果您需要引脚对引脚、可以选择 TPS61253A。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    谢谢。

    我们的测试:

    1输出 电压大约 为5V、  使用3.5 R (封装0603) 作为负载 、 TPS61256 输出电压固定为 2.6-2.7V (通过捕捉) 为什么?   

    2您对 OS05A10的电源要求是什么? // 以前 加载 ASEE 邮件的5V 和200-300m  

    3在软启动时间之后, TPS61232的输出始终为 2.6V 而不是5 v ? 也许 TPS61256在芯片中停止了开关?

    4 TPS61253A。  可能适合您的系统  ,但 其电流太高。您能向  我们推荐1A (PIN 至 PIN)升压芯片吗?

    谢谢你

    谢谢。

    莱沙勇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    输出 电压约 为5V、  使用3.5 R (封装0603) 作为负载 、 TPS61256 输出电压固定为 2.6-2.7V (通过捕捉) 为什么?  

    // 我还记得您 说  过使用实际传感器负载 OS05A10进行测试吗? 对于3.5R 负载、电流为1.42A、将触发电流限制。

    这里解释了原因。 在预充电时间的电流限制期间、高侧 FET 的运行方式与受控 Rdson 类似、以限制流入输出的电流。

    3.经过软启动时间后 ,TPS61264的输出始终为 2.6V,不为5伏 ? 也许 TPS61256在芯片中停止了开关?

    //因为它已进入预充电电流限制,在您降低负载之前,输出电压将保持低电平。

    TPS61253A。  可能适合您的系统  ,但 其电流太高。您能向  我们推荐1A (PIN 至 PIN)升压芯片吗?

    //抱歉、对于引脚对引脚器件、我们仅提供 TPS61253A 来满足您的启动电流需求。 但您可以更改为 TPS61022。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    谢谢你

    1第一个测试;  将负载更改为1k tps61248的输出正常,然后 将 负载更改为12R, tps61256 的输出始终为2.7V,然后为3.7R,输出为 2.7V  

    2 //因为它已输入预充电电流限制,在您降低负载之前,输出电压将保持低电平。// 负载(os05a10) 大约为300mA/5V ,但在 tps61264的软启动 时间之后,tps61240的输出始终为2.7V。因此结果使 我们非常困惑 。   在规格 中,保护功能没有太多的花费。

    莱沙勇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    首先、您需要了解软启动逻辑。

    您可以看到、Vout 中的预充电级上升至 Vi=3.6V、在此期间、电感器电流被限制在大约200mA、这是预充电电流限制、直到 Vout 达到 Vin。 然后您进入软启动、因为您可以看到电感器电流正在切换、Vout 保持上升到稳压5V。

    在 tps6v的软启动 时间之后, tps6v的输出始终为2.7v 的原因是 Vout=2.7v <Vin, so you are still in pre-charge and didn't enter soft-start switching. 我们需要在预充电时间之后施加负载的原因是为了避免预充电电流限制。

    总之、如果您在预充电时间结束后无法等待、则需要增加200mA 负载、您需要 使用 TPS61022 或 TPS61253A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    电感器电流被限制在大约200mA//Whthey,这意味着电流高于200mA,因此 tps6125*停止工作,因此输出电压始终 为 3.6V -0.7V (Vs=2.9V?

    在 tps6的软启动 时间之后、 tps6's输出始终为2.7V 的原因是 Vout=2.7V 't="" enter="" soft-start="" switching="" 1 ="" wait="" for ="" 5minutes="" ,="" the="" output="" is="" always="" 2.7v ="" no="" 5v      ="" how="" to ="" soft-star="" switching?

    谢谢你

    莱沙勇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    tps6125* 停止工作,因此输出电压始终 为 3.6V -0.7V (Vs=2.9V? //不可以,高侧 FET 仍 处于导通状态,但不会完全导通,因为它在 MOSFET 线性模式下工作,Rds.on 很大,限制了电流。

    我 等待 5分钟,输出始终为2.7V NO 5V      如何 进入软星型开关?//要进入软启动开关,您的输出电压需要超过您的输入电压,然后控制环路开始运行和开关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

     等待 5分钟,^^^^^^^^  要进入软启动开关,您的输出电压需要超过输入电压, //我们的系统需要  5V 电源   ,但 tps6125*的输出 电压始终为2.7V  ,因此 我们的系统无法工作。 如何使 Tps6125*的输出超过 VIN?

    谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如前所述、 如果在预充电时间结束后无法等待、则添加 200mA 负载、 Vout 将保持2.7V 、直到由于电流限制而降低负载。 因此 、您需要 使用 支持  更高 预充电电流限制的 TPS61022或 TPS61253A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    1我了解您的方法,上面的200mA 负载必须在预充电时间之后添加,或者 tps61264的输出不能升压到5V。因为当软星时间时,较大的负载将使 tps61256进入保护 状态 ,即使在预充电时间之后也是如此

     2因此 tps61256不  适合较大的负载系统(高于150mA 的负载)  

    莱沙勇

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、您回答正确。 最简单的方法是改用 TPS61022或 TPS61253A。

    但是、如果您愿意添加一些外部电路、您仍然可以使用 TPS61256:使用此电路、此文件 http://www.ti.com/lit/an/slvaed6/slvaed6.pdf 中会解释更多详细信息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    谢谢  

    1: http://www.ti.com/lit/an/slvaed6/slvaed6.pdf//   从 pdf 中, 必须   在    tps61256的输出上添加一个 MOSFET  

    2   在软启动时,您能描述 tps61256在较大负载电流下的保护原理吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、我是说这是外部电路、因此您无需调整负载或 IC;

    我们之前讨论过的原则是、首先进行预充电、如果您在此处触发电流限制、则不会进入下一阶段软启动。 但是、如果您可以避免此200mA 预充电电流限制、则您的电流限制就是 开关限制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     一切都好吗? 您对我们的讨论有什么疑问、您的决定是什么?