主题中讨论的其他器件: TPS61253A、 TPS61022、 TPS61023
1TPS61256用作5V 电源,输出电流高达600mA,但当负载约为100mA 时,示波器的 TPS61252输出电压始终约为2.7V 。但当移除 负载 时,TPS61275的输出电压会变得正确(5V)。
结果当负载高于100mA 时,TPS61256的软启动停止了整流开关,从而保护 TPS61256? (见第17页)
TPS6125x 器件具有一个内部软启动电路、可限制启动期间的浪涌电流。
电容器充电至接近输入电压的值。 整流开关具有电流限制(大约
200mA)。 该机制用于限制短路条件下的输出电流。
。
TPS 6125*不能用于升压电路?