请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS61200 我需要一个升压 IC、它可以升压0.3V 输入、该输入来自振动能量和电流、电流几乎为10mA。 此产品是否对我有所帮助? 我应该如何处理此问题? 如果我向输入引脚提供输入电压并从输出引脚获取输出电压、这是否足够?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.