This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61200:如何使用 TPS61200? 我是否应该在输入和输出之外提供任何外部连接?

Guru**** 2384420 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61200
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/875558/tps61200-how-to-use-tps61200-should-i-give-any-external-connection-too-apart-from-input-and-output

器件型号:TPS61200

我需要一个升压 IC、它可以升压0.3V 输入、该输入来自振动能量和电流、电流几乎为10mA。 此产品是否对我有所帮助? 我应该如何处理此问题? 如果我向输入引脚提供输入电压并从输出引脚获取输出电压、这是否足够?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Esther、

    我是否可以知道振动能量电压范围、因为 TPS61200在启动时需要0.5V 的最小输入电压? 一旦它启动、它可以在低至0.3V 的输入电压下工作。

    您的应用的输出电压是多少? 您希望为电池充电吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入电压范围为0.2V 至1V。 我的应用的输出电压为5V、用于为微控制器供电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zack Liu、

    我已订购 TPS61200。 我想知道如何使用它。 在描述中、我看到它是可编程的、因此我应该怎么做才能使这个升压 IC 高效工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Esther、

    感谢您提供相关信息。 我是否知道5V 微控制器的最大消耗电流?