This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD13383F4:CSD13383F4:制造中的冷接头

Guru**** 2528340 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/874184/csd13383f4-csd13383f4-cold-joint-in-manufacture

器件型号:CSD13383F4

大家好、

我的一位客户正面临冷加入的挑战。


首先、根据制造商的建议设计焊盘。然而、焊片后会出现锡珠和冷接头问题。

然后按如下方式更改设计:


 SMT 工厂中进行多次钢网优化后、冷接头仍然存在问题。

 

在这种情况下、您能给我们一些建议吗?

我们如何解决这个问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brandon、

    感谢您的查询。 我咨询了我们的 SMT 专家之一。 下面给出了他们的反馈。 我们需要对客户的焊盘和丝印板设计进行更详细的审查。 是否可以从客户那里获得光绘文件。 此外、我们还需要了解他们使用的焊锡膏及其回流焊曲线。 您可以通过我的 TI.com 电子邮件直接与我联系、并提供此信息。

    来自 SMT 专家:

    我们必须知道、更改焊盘设计可能会导致器件短路和倾斜。

    TI 根据应用手册优化了焊盘和模版开孔、包括模版厚度以及要使用的焊膏类型。

    冷焊点是回流焊类型因子…而不是焊盘开口。

    有关更多详细信息、请参阅 FemtoFET 安装。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brandon、

    跟进、看看这是否解决了问题或您是否有其他问题。 我将再等一天、等待您的回复。 否则、我将关闭该线程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brandon、

    再次感谢您向客户推广 TI FET。 我将关闭该线程。 如果您有其他问题、请在农历新年后通过定期电子邮件联系我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    感谢你的帮助。 我将通过电子邮件直接与您联系。

    BR。