This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24773:BATPRES 引脚连接

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24773, BQ24780S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/891226/bq24773-batpres-pin-connection

器件型号:BQ24773
主题中讨论的其他器件: BQ24780S

大家好、

根据数据表、 BQ24773 "BATPRES"的引脚15是输入信号引脚、但在 EVM 中、我发现它似乎是输出引脚。

如果客户希望将此引脚连接到 MCU 以指示是否存在电池、应如何操作?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 James、

    BQ2477x 上的/BATPRES 信号始终是输入信号。  它的运行方式与 EVM 上的输出信号类似、原因是有一个外部比较器(U2)从电池电压生成/BATPRES 信号。  

    如果您的客户正在使用的电池组没有可 用于此目的连接到 MCU 的信号、则可以使用 EVM 上使用的外部比较器。  请注意、BQ2477x 还具有一个独立比较器、可用于检测电池是否存在。  您可以参阅 BQ24780s EVM、以获取如何使用独立比较器而不是外部比较器的示例、从而节省成本和电路板空间。  (BQ2478080 EVM 还具有一个外部比较器、但可通过跳线选项在使用外部比较器或用于/BATPRES 的独立比较器之间进行选择)

    此致、

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    感谢您的评论。

    我有如下更多问题:

    1.引脚15 BATPRES 是否是检测 BQ24773中是否存在电池的唯一方法? 我们能否只读取其中一个寄存器并获取此信息?

    2.我们是否可以将 BATPRES 引脚保持断开状态、而不连接任何部件? 这是否有风险?

    如果您有任何想法、请告诉我、谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    /BATPRES 引脚是 BQ24773的输入引脚。  它用于通知 BQ24773电池已被取出。  如果引脚从外部驱动为高电平、则这将指示电池已被移除、BQ24773退出学习模式并将停止充电。

    BQ24773没有 一个指示器(PIN 或寄存 器)作为输出、用于指示电池何时被移除。   该器 件所使用的大多数系统都使用多节电池组、通常情况下、系统 uC 通过 I2C 与电池组电量监测计 IC 通信、并且可以检测到电池已通过这种方式移除。

    如果 未使用/BATPRES、则引脚应接地。  否则、可能会出现浮动高电平并向 BQ24773指示电池已被移除的情况、这将强制退出学习模式并进行充电。

    此致、

    Steve  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    我仍有以下一些问题:

    我们是否可以使用24773内部补偿器与 Vbat 进行比较、以生成信号来指示电池是否存在?

    2.您是否有关于学习模式的更多信息/资料? 如果客户不使用/BATPRES 引脚、是否有使用该引脚充电的风险?

    谢谢。

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们是否可以使用24773内部补偿器与 Vbat 进行比较、以生成信号来指示电池是否存在?

    这应该起作用。  电池被移除时、BAT+为高阻抗、因此电压可能需要一段时间才能从泄漏电流中下降。  此外、不应存在任何会使 BAT+线路保持向上的泄漏、但您需要对此进行仔细检查。  通常情况下、这应该起作用、但您可能必须在 BAT+线路上放置一个或多个100K 电阻器、以确保在移除电池时将线路拉至 GND。

    2.您是否有关于学习模式的更多信息/资料? 如果客户不使用/BATPRES 引脚、是否有使用该引脚充电的风险?

    学习模式与监测计 IC 配合使用、以帮助监测计了解电池放电曲线。  如果他们将电量监测计与电池组一起使用、电量监测计团队或电池组供应商应告知他们是否需要使用学习功能。  您可以在数据表的第8.3.8节中阅读有关学习模式的更多信息。

    即使未使用学习模式、/BATPRES 引脚从低电平转换为高电平也会停止充电并复位 ChargeVoltage ()和 ChargeCurrent ()寄存器、因此如果不使用该引脚、务必将其绑定到 GND。

    此致、

    Steve