主题中讨论的其他器件: BQ24780S
大家好、
根据数据表、 BQ24773 "BATPRES"的引脚15是输入信号引脚、但在 EVM 中、我发现它似乎是输出引脚。
如果客户希望将此引脚连接到 MCU 以指示是否存在电池、应如何操作?
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 James、
BQ2477x 上的/BATPRES 信号始终是输入信号。 它的运行方式与 EVM 上的输出信号类似、原因是有一个外部比较器(U2)从电池电压生成/BATPRES 信号。
如果您的客户正在使用的电池组没有可 用于此目的连接到 MCU 的信号、则可以使用 EVM 上使用的外部比较器。 请注意、BQ2477x 还具有一个独立比较器、可用于检测电池是否存在。 您可以参阅 BQ24780s EVM、以获取如何使用独立比较器而不是外部比较器的示例、从而节省成本和电路板空间。 (BQ2478080 EVM 还具有一个外部比较器、但可通过跳线选项在使用外部比较器或用于/BATPRES 的独立比较器之间进行选择)
此致、
Steve
尊敬的 James:
/BATPRES 引脚是 BQ24773的输入引脚。 它用于通知 BQ24773电池已被取出。 如果引脚从外部驱动为高电平、则这将指示电池已被移除、BQ24773退出学习模式并将停止充电。
BQ24773没有 一个指示器(PIN 或寄存 器)作为输出、用于指示电池何时被移除。 该器 件所使用的大多数系统都使用多节电池组、通常情况下、系统 uC 通过 I2C 与电池组电量监测计 IC 通信、并且可以检测到电池已通过这种方式移除。
如果 未使用/BATPRES、则引脚应接地。 否则、可能会出现浮动高电平并向 BQ24773指示电池已被移除的情况、这将强制退出学习模式并进行充电。
此致、
Steve
我们是否可以使用24773内部补偿器与 Vbat 进行比较、以生成信号来指示电池是否存在?
这应该起作用。 电池被移除时、BAT+为高阻抗、因此电压可能需要一段时间才能从泄漏电流中下降。 此外、不应存在任何会使 BAT+线路保持向上的泄漏、但您需要对此进行仔细检查。 通常情况下、这应该起作用、但您可能必须在 BAT+线路上放置一个或多个100K 电阻器、以确保在移除电池时将线路拉至 GND。
2.您是否有关于学习模式的更多信息/资料? 如果客户不使用/BATPRES 引脚、是否有使用该引脚充电的风险?
学习模式与监测计 IC 配合使用、以帮助监测计了解电池放电曲线。 如果他们将电量监测计与电池组一起使用、电量监测计团队或电池组供应商应告知他们是否需要使用学习功能。 您可以在数据表的第8.3.8节中阅读有关学习模式的更多信息。
即使未使用学习模式、/BATPRES 引脚从低电平转换为高电平也会停止充电并复位 ChargeVoltage ()和 ChargeCurrent ()寄存器、因此如果不使用该引脚、务必将其绑定到 GND。
此致、
Steve