This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24192:电池完全放电时、BQ24192默认寄存器设置和充电功能

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24192

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/892931/bq24192-bq24192-default-register-settings-and-charging-functionality-when-battery-is-fully-discharged

器件型号:BQ24192

尊敬的 TI 团队:

我们将 BQ24192用作充电器、将 BQ27542用作电量监测计、将 ABLIC 8211C 用作保护 IC。

我们面临一个问题-例如、电池完全放电并在为设备通电时达到3.1V、然后电池充电器默认应用4.208V、并且 ABLIC 的充电 MOSFET 关闭、该 MOSFET 与 CHG 引脚连接、这可能是由于充电造成的 检测到过流情况、因为我们在串联的电量监测计电路上使用了10mE 电阻器。

现在我有几个问题-

对于电池充电器 BQ24192、我们如何将预充电阈值从3V 更改为3.3V?

2.当我们更改寄存器设置并通过设置20%位将快速充电电流设置为100mA 时,我们不会遇到这个问题,但如何通过设置寄存器设置来确保电池充电器正常工作?

3.基本而言, 我们已经看到、当电池充电器最初施加4.2V 和2A 快速充电电流时、便会出现这种情况、但我们应采取哪些措施来防止这种情况发生、电池充电器施加更小的电压和更小的电流、最初达到3.3V、然后逐渐增加电压和 电流?

4.我们是否可以在初始化时更改默认寄存器设置?

谢谢

Saumil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Saumil、

    1. 阈值在内部是固定的。

    2. 通过设置看门狗位 REG07[5:4]=00来禁用看门狗计时器

    3. /CE 引脚可被拉至高电平以在初始状态下禁用充电、然后在就绪时拉至低电平进行充电。

    4. 无法更改默认值。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning、

    好的、感谢您的回答。

    SR 编号- 1、3和4正常。

    对于 SR 2、关于主机模式和默认自主模式的看门狗计时器、

    1.如果我禁用看门狗定时器、主机需要控制整个充电周期的充电器? 例如-如果主机写入某些寄存器以获得快速充电电流、但当电池电压达到接近充电电压时、则从 CC 模式转换到 CV 模式、并逐渐减小电流、则由充电器或主机需要控制整个周期决定?

    在 I2C 寄存器的写入周期中、如果充电器进入主机模式、看门狗时间到期、主机写入的寄存器将再次设置为默认值、还是保持不变?

    3.在加电/断电状态下、主机使用寄存器设置初始化充电器、然后主机进入睡眠模式、那么寄存器设置是什么?

    谢谢

    Saumil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Saumil、

    该器件具有内置控制环路、可确定从 CC 到 CV 的转换。 主机不需要执行任何操作。

    2.参见图25。 d/s 上的看门狗定时器流程图、如果看门狗定时器到期、器件将处于默认模式、所有寄存器均处于默认设置。

    请参阅图25。 看门狗定时器流程图。 如果用户希望在主机处于非活动状态时保持寄存器设置不变、最好在主机进入非活动状态之前设置 REG05[5:4]= 00来禁用看门狗计时器。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning、

    好的、它似乎解决了我的问题。

    谢谢

    Saumil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning、

    我对这个看门狗功能有一些棘手的问题。

    我们能够成功地通过主机运行充电周期、为此、我们将使用看门狗计时器禁用功能、并且我们将自行选择充电电流。

    2、我们创建了一些电压环路、从电量监测计读取电压、并决定电池充电器的充电电流。

    3.对于2.8V 至3.2V 的电压、我们将提供140mA 的充电电流。

    4、我们还有一个电源开/关按钮、可以关闭主机、但电池仍可以保持存在并与电池充电器连接。

    5.现在,我的问题是,如果充电器处于140mA 充电电流状态,并且我们也在禁用看门狗计时器,并且如果用户通过“开机/关机”按钮关闭了主机, 那么、充电器可能只会保持在140mA 的状态、或者是否有任何方法使充电器能够在快速充电电流的情况下自动开始工作?

    谢谢

    Saumil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning、

    我对这个看门狗功能有一些棘手的问题。

    我们能够成功地通过主机运行充电周期、为此、我们将使用看门狗计时器禁用功能、并且我们将自行选择充电电流。

    2、我们创建了一些电压环路、从电量监测计读取电压、并决定电池充电器的充电电流。

    3.对于2.8V 至3.2V 的电压、我们将提供140mA 的充电电流。

    4、我们还有一个电源开/关按钮、可以关闭主机、但电池仍可以保持存在并与电池充电器连接。

    5.现在,我的问题是,如果充电器处于140mA 充电电流状态,并且我们也在禁用看门狗计时器,并且如果用户通过“开机/关机”按钮关闭了主机, 那么、充电器可能只会保持在140mA 的状态、或者是否有任何方法使充电器能够在快速充电电流的情况下自动开始工作?

    谢谢

    Saumil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Saumil、

    这些问题将在另一个主题 https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/899297中得到解答

    谢谢、

    宁。