This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3700:逻辑低电平有效、故障排除

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS3700

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/875653/tps3700-low-logic-level-asserted-trouble-shooting

器件型号:TPS3700

你好。

当我打开器件时、TPS3700每次都设置为低电平。

我的方案附在消息上。
Q8被解焊和导线短接。
Q14关闭。 我还尝试去焊它-没有效果。

如何解决此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 StDenits、

    您是否有电路的示波器截图? 它们有助于诊断问题。

    谢谢、
    Abhinav。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    @Abhinav.Sharma

    你好。

    不,我没有做过糖。

    您对哪些要点感兴趣?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 StDenits、

    我认为、隔离此处的器件以找出问题是最佳做法。 如前所述、您尝试禁用 Q8和 Q14。 然后、我会尝试探测电阻分压器输出端的节点、以查看我们仍在检测活动电压的位置。 该器件似乎检测到低电压。 此外、为什么在 Vdd 线路上连接了电感器?

    谢谢、
    Abhinav、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    @Abhinav.Sharma

    >此外,为什么在 Vdd 线路上连接电感器?

    这是5V 电源滤波器的一部分。

    似乎问题是5V 和3.3V 直流稳压器的电源序列。 需要进行小幅更改并修改电源逻辑。

    在 UV (3.3V -> 2.5V)的情况下、TPS3700工作正常:高逻辑电平将变为低电平。 未检查过压、但应相同。

    这是我的错。 感谢你的帮助。