This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5116:输出电压低且不稳定

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5116, TPS51125, TAS5162, TAS5518

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/876648/lm5116-low-and-unstable-output-voltage

器件型号:LM5116
主题中讨论的其他器件: TPS51125TAS5162TAS5518

你好。 我遇到了 LM5116问题、正如 Thread 所说的、输出电压低且不稳定。 我按照 http://www.ti.com/lit/ug/snva285a/snva285a.pdf 第11页的原理图制作了 PCB。
无论我使用什么输入电压、输出电压都是7.5V、如果我将 DEMB 电阻器短路、那么它会上升到大约11V。 如果我在输出端连接、任何负载电压都会下降。 例如、如果我在输出端连接60欧姆电阻器、电压会降至4V。 我尝试检查 PCB 上的所有连接、并仔细检查所有电阻器、接地等、找不到原因。 我确实发现、当我触摸 IC 或斜坡电容器的引脚5时、它开始正常工作。 有趣的是、我需要用金属 镊子触摸它、如果我用任何非导电的东西触摸它、它不起作用。 我想它对人体电容做出反应。 因此、我尝试将该电容器从330pF 更改为100pF、270pF、480pF、560pF、并且输出电压差异很小、但从未超过11V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Drazen、

    您使用的是 TI EVM 还是定制 EVM? 如果您使用的是定制 EVM、请分享您的原理图和布局以供查看。 谢谢!

    此致、

    Ankit Gupta

    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ankit、您好!

    我使用 www.ti.com/.../snva285a.pdf 第11页的原理图制作了自己的 EVM








    我的 PCB 上还有一些其他电路、因为我想在最终构建之前测试所有内容、所以这只是 PCB 的原型设计。
    在左下角、您可以看到 TPS51125、左上角是 TAS5518、右侧是 TAS5162、但它们由引脚接头隔开、因此它们不会相互影响。

    我在某些引脚上测量电压时从未如此做、因此它在这方面可以有所帮助。


    在没有接触斜坡电容和没有负载的情况下、输入电压= 18V

    VIN=17.99 UVLO=0.922 EN=9.41 FB=0.670 VOUT=8.56 VCC=6.62 VCCX=6.53


    无需接触斜坡电容、60欧姆、电阻器负载、输入电压= 18V
    VIN=17.91 UVLO=0.832 EN=1.184 FB=0.31 VOUT=3.042 VCC=6.03 VCCX=3.042


    在没有接触斜坡电容和没有负载的情况下、输入电压= 38V
    VIN=38.67 UVLO=1.118 EN=19.29 FB=0.651 VOUT=6.36 VCC=6.34 VCCX=6.36


    无需接触斜坡电容、60欧姆、电阻器负载、输入电压= 38V
    VIN=38.54 UVLO=1.102 EN=19.11 FB=0.553 VOUT=5.462 VCC=5.441 VCCX=5.458


    如果我触摸斜坡电容器并连接60欧姆电阻器、这就是我得到的结果
    VIN=17.86 UVLO=17.54 EN=9.35 FB=1.183 VOUT=11.65 VCC=11.6 VCCX=11.64

    如果在电路由38V 电源供电时触碰斜坡电容器、则输出 MOSFET 会出现故障、从而导致短路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我开始工作了、我犯了初学者的错误!

    我不使用330pF 作为斜升电容器、也标记为(331)、而是使用标记为(330)的33pF、在更改该电容器后、一切都正常工作。

    感谢 您的支持 Ankit Gupta