主题中讨论的其他器件: TPS51125、 TAS5162、 TAS5518
你好。 我遇到了 LM5116问题、正如 Thread 所说的、输出电压低且不稳定。 我按照 http://www.ti.com/lit/ug/snva285a/snva285a.pdf 第11页的原理图制作了 PCB。
无论我使用什么输入电压、输出电压都是7.5V、如果我将 DEMB 电阻器短路、那么它会上升到大约11V。 如果我在输出端连接、任何负载电压都会下降。 例如、如果我在输出端连接60欧姆电阻器、电压会降至4V。 我尝试检查 PCB 上的所有连接、并仔细检查所有电阻器、接地等、找不到原因。 我确实发现、当我触摸 IC 或斜坡电容器的引脚5时、它开始正常工作。 有趣的是、我需要用金属 镊子触摸它、如果我用任何非导电的东西触摸它、它不起作用。 我想它对人体电容做出反应。 因此、我尝试将该电容器从330pF 更改为100pF、270pF、480pF、560pF、并且输出电压差异很小、但从未超过11V