请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM2596 如果最大输出电流小于0.6A、我是否必须假设最大输出电流为0.6A、因为没有查找图来查找电感器值。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
如果最大输出电流小于0.6A、我是否必须假设最大输出电流为0.6A、因为没有查找图来查找电感器值。
您好 Afewy,
您的应用看起来是不连续运行模式、这有助于提高轻负载效率。 我建议您使用小于15uH 的电感器。 我通常建议电感器的饱和电流高于器件的电流限制、因为在电流限制保护情况下、电感器不应饱和。 因此、我建议使用小于15uH 的电感器和大于6.9A 的 Isat。 我建议在 Webench 上仔细检查您的设计的稳定性。 希望这对您有所帮助!
如果您认为我的回答回答了您的问题、请关闭主题。
此致、
Ankit Gupta
应用工程师