This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2596:输出电容器和电感确定。

Guru**** 1805680 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/875782/lm2596-output-capacitor-and-inductance-determination

器件型号:LM2596

如果最大输出电流小于0.6A、我是否必须假设最大输出电流为0.6A、因为没有查找图来查找电感器值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我建议从数据表的第17页开始访问第9.1.5和9.1.6节。 第19页提供了一个全面的查找表、用于选择合适的电感器。  

    此致、

    Ankit Gupta

    应用工程师。

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您在数据表的第19页看到 、所示的最小最大负载电流为0.6安培。 在我的设计中、我的最大负载电流为0.25安培、因此我不确定最大值是多少 负载电流、以选择电感器值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Afewy,

    您的应用看起来是不连续运行模式、这有助于提高轻负载效率。 我建议您使用小于15uH 的电感器。 我通常建议电感器的饱和电流高于器件的电流限制、因为在电流限制保护情况下、电感器不应饱和。 因此、我建议使用小于15uH 的电感器和大于6.9A 的 Isat。 我建议在 Webench 上仔细检查您的设计的稳定性。 希望这对您有所帮助!

    如果您认为我的回答回答了您的问题、请关闭主题。

    此致、

    Ankit Gupta

    应用工程师