This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3843:关于 CCT 和 RRT 建议的 fosc 方程范围

Guru**** 2385000 points
Other Parts Discussed in Thread: UC3843
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/878557/uc3843-about-cct-and-rrt-recommended-range-of-fosc-equation

器件型号:UC3843

大家好、

 

我们知道 UC3843可以设置为500kHz 的运行频率、因此我们希望将 fosc=400kHz。

但是、如果 CCT 为1000pF (=1nF)、则 RRT 为4.3k Ω、因此超出推荐的 RRT 范围(5k Ω 至100k Ω)。

 

您能告诉我们 fosc=400kHz 时的推荐组合(CCT 和 RRT 值)吗?

 

此致、

隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、隐藏、

    数据表中的图10建议 CCT = 1nF 且 RRT = 6.8K 以实现400kHz 的振荡器频率。

    此致、

    区域

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sonal - San:

     

    如果 CCT=1nF 且 RRT=6.8k Ω、则 fosc 方程约为253kHz。

    而且、我知道 Fugre10的刻度不正确(5k 欧姆的位置不正确)。

    我的理解是否正确?

     

    如果是、我猜 RRT 的建议范围不正确。

    不正确:5k Ω 至100k Ω

    正确:3k Ω 至100k Ω

     

    非常感谢您的验证。


     

    此致、

    隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sonal - San:

    您能告诉我这件事的进展吗?

    非常感谢您的验证。

     

    Regareds、

    隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sonal - San:

    您能告诉我这件事的进展吗?

    希望您能及时答复。

    Regareds、

    隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、隐藏、

    感谢您指出数据表中的差异。 这些图用于一般行为描述、我强烈建议在建议的计时电阻器上坚持5k Ω 限制。

    请根据数据表中的公式、使用以下值计算400kHz Fosc:RT=5K 和 CT=0.86nF。

    谢谢、

    区域

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sonal - San:

    感谢您提供信息。

    您是否修改了数据表?

    如果是、您能告诉我们更新时间吗?

    此致、

    隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、隐藏、

    数据表中的图显示了器件的一般行为、我认为它不需要修订。 请坚持建议。  

    此致、

    区域  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sonal - San:

    我知道。

    感谢您的支持。

    此致、

    隐藏