大家好、
我们知道 UC3843可以设置为500kHz 的运行频率、因此我们希望将 fosc=400kHz。
但是、如果 CCT 为1000pF (=1nF)、则 RRT 为4.3k Ω、因此超出推荐的 RRT 范围(5k Ω 至100k Ω)。
您能告诉我们 fosc=400kHz 时的推荐组合(CCT 和 RRT 值)吗?
此致、
隐藏
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.