请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5175 主题中讨论的其他器件: LM5176
尊敬的先生:
我们使用的 LM5175的规格如下。
VIN 11V~15V
输出电压12.6V
输出电流:0~22A
当负载超过6A 时、VCC 电平会从7.5V 变为3.4V、这是一个问题。 和 LM5175芯片裸片。
测试条件如下。
测试条件如下。
输入电压:15V
输出电压12.6V
输出电流:6A
您能就该问题向我提供任何意见吗?
请参阅随附的原理图。
e2e.ti.com/.../12V-DVRS_5F00_Charge-Circuit_5F00_20191223_5F00_V0.4.pdf