This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5175:当负载为6A 时、LM5175 Vcc dorop 7.5V 至3.4V。

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5175, LM5176

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/876411/lm5175-lm5175-vcc-dorop-7-5v-to-3-4v-when-load-is-6a-over

器件型号:LM5175
主题中讨论的其他器件: LM5176

尊敬的先生:

我们使用的 LM5175的规格如下。

VIN 11V~15V
输出电压12.6V
输出电流:0~22A
当负载超过6A 时、VCC 电平会从7.5V 变为3.4V、这是一个问题。 和 LM5175芯片裸片。
测试条件如下。

输入电压:15V

输出电压12.6V

输出电流:6A

您能就该问题向我提供任何意见吗?

请参阅随附的原理图。

e2e.ti.com/.../12V-DVRS_5F00_Charge-Circuit_5F00_20191223_5F00_V0.4.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dexter:

    感谢您使用 LM5175。  在我们研究您的原理图时、您能告诉我们您已经构建了多少个电路板吗?  所有电路板或仅一个电路板上都出现问题吗?  当 Iout>6且 VCC 降至7.5V 以下时、您是否监测过 VIN 引脚电压?   

    顺便说一下、您能考虑 LM5176吗?  LM5176可视为 LM5175的改进版本。  您只需更换 IC、将 R93从84.5k 更改为27.4k、那么现有电路就可以工作了。

    请告诉我们。

    谢谢、

    应用工程学 Yohao Xi