大家好、
请参阅下面有关 bq40z80电池平衡的客户问题。 这方面是否有任何工作要做?:
我们在 BQ40Z80和电池平衡方面遇到了一个非常严重的问题。 从我们执行的实验来看、除非电池放松、否则我们似乎无法获得 Qmax 更新。 在许多应用中、电池可能始终处于活动状态。 它要么正在使用(放电),要么重新充电,在许多周期中可能无法进入宽松状态。 在此活动时间内、电池可能会变得不平衡。 那么、一个充电周期将没有足够的时间来平衡它们。
我的理解是、BQ40Z80中的电池平衡基于电池容量差异。 因此、电池需要准确的 OCV 读数、以便计算容量差异、进而计算从高电芯中移除的容量。 我还了解到,Impendence Track 算法能够随时读取电压读数,并通过减去压降来计算 OCV。
BQ40Z80固件是否出错、或者我们是否设置了错误。 此外、是否可以修改固件以实现基于电压的平衡?
谢谢、
Antonio