This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:基于电压的平衡

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/883434/bq40z80-voltage-based-balancing

器件型号:BQ40Z80

大家好、

请参阅下面有关 bq40z80电池平衡的客户问题。 这方面是否有任何工作要做?:

我们在 BQ40Z80和电池平衡方面遇到了一个非常严重的问题。 从我们执行的实验来看、除非电池放松、否则我们似乎无法获得 Qmax 更新。 在许多应用中、电池可能始终处于活动状态。 它要么正在使用(放电),要么重新充电,在许多周期中可能无法进入宽松状态。 在此活动时间内、电池可能会变得不平衡。 那么、一个充电周期将没有足够的时间来平衡它们。

我的理解是、BQ40Z80中的电池平衡基于电池容量差异。 因此、电池需要准确的 OCV 读数、以便计算容量差异、进而计算从高电芯中移除的容量。 我还了解到,Impendence Track 算法能够随时读取电压读数,并通过减去压降来计算 OCV。

BQ40Z80固件是否出错、或者我们是否设置了错误。 此外、是否可以修改固件以实现基于电压的平衡?

谢谢、

Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电池平衡需要对每个电池进行 Qmax 更新(否则监测计没有需要平衡的信息)、这需要两次高质量的 OCV 测量以及它们之间足够的传递电荷(在合理的时间范围内)。 监测计的算法被配置为自动完成此操作、但它将需要充电/放电/放松。

    >我还了解到,阻抗跟踪算法能够随时读取电压读数,并通过减去压降来计算 OCV。

    是的、但这不足以确定 Qmax。 它用于通过 OCV 查找和估算的电池阻抗估算放电参考点的深度。 它不够准确、无法进行 Qmax 更新。