This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2897A:无输出电压、IC 不能#39;t 启动。

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2378, TPS2378EVM-602, UCC2897A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/888939/ucc2897a-no-vout-ic-doesn-t-start-up

器件型号:UCC2897A
主题中讨论的其他器件:TPS2378UCC2897TPS2378EVM-602

你(们)好

我使用的是采用  TI 器件 UCC2897A的 POE 参考设计。

TPS2378的器件可正常工作(iThink)、但 PWM 不会启动。 LIneUV 为1.7V、 LIneOV 为0.9V。  
有原理图 和一些波形

VDD 波形

AUX 波形

SS 波形

Vin 波形

有更多经验的人可以帮助我或提供建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maxim:

    您的应用使用 AUX 信号来驱动反激式应用中次级侧的同步整流器。

    请 断开 AUX 与 D6和 C15的连接。  

    AUX 是开关波形、您看不到这种情况。

    可能是 AUX 未正确加载。

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉对[Vout]感到困惑。 在我的微控制器中、Vout 是次级电路中的输出电压12V/5A。 问题是 PWM 信号(UCC2897的引脚15[OUT])。

    更新:

    我断开 SS 电路[移除 R42]、然后 IC 开始生成 PWM 信号(尚不知道原因)。 但是 、当我以 15欧姆负载为输出负载时、输出电压变得不稳定:

    双 PD 部分原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、John、谢谢。
    我会尝试一下、但您能否解释一下、当在参考设计(TPS2378EVM-602评估模块)中以相同的方式连接 AUX 时、为什么需要断开 AUX?
    这些设计仅在 POE 变压器(19V 至12V)中与某些组件的值之间存在差异。

    UPD:否 这没用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maxim:

    您的 AUX 信号不正确。
    您是否附加了错误的示波器图?
    我建议断开 AUX 连接、因为这样可以简化故障排除、并且 AUX 上可能会有一个较短的时间。

    如果现在 系统不稳定、则应运行电源开环。
    通过在 SS 上放置一个可变电阻器、您应该能够调整输出电压、以便输出电压与您使用的负载正确匹配。
    如果这起作用、您可以看到有关更改环路反馈的信息。

    您还可以将原理图添加为 pdf 格式。
    如果您在帖子中嵌入文档、则很难在原理图和帖子之间进行切换。

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢 您的解释。  

    我将 SS 上的电阻器增加到了180千欧、现在电路正常启动。

    下一个问题是-当我连接负载(15R)时、PWM 信号似乎不正确、但输出12V 是正确的。 占空比不稳定且弹跳。
    当我连接时、较高的负载输出电压可能会下降至2V。

    将原理图作为 pdf 格式附加: https://drive.google.com/open?id=1bLbFsQVwWy-EH8LT4eZTJUjr-ZIJvd5h 

    此外、在打开 Q1时、Vdd 中也会弹出

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    增加了 Cout (增加了两个额外的22uF 电容器)。
    现在、PWM 信号具有稳定的下降沿。 但输出电压会随着高负载而下降。  

    电压调节环路中是否存在问题或其他问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于病毒防护规则、我无法查看您的原理图、但如果您将其发布为 pdf、我可以提供建议。

    此外、您还应使用 UCC2897A 的 Excel 计算器

    此功能可在器件的网页上找到。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    附加:

    e2e.ti.com/.../1651.TPS2378_5F00_12V_5F00_60W_5F00_PD.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否有机会为您的设计填写 Excel 计算器工具?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将关闭这一职位,因为在4周内没有答复。

    如果您有任何其他问题、请打开新帖子

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、由于新冠疫情隔离、我无法访问我的工作场所和此项目。