主题中讨论的其他器件:TPS2378、 UCC2897、 TPS2378EVM-602、
你(们)好
我使用的是采用 TI 器件 UCC2897A的 POE 参考设计。
TPS2378的器件可正常工作(iThink)、但 PWM 不会启动。 LIneUV 为1.7V、 LIneOV 为0.9V。
有原理图 和一些波形
VDD 波形
AUX 波形
SS 波形
Vin 波形
有更多经验的人可以帮助我或提供建议?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
我使用的是采用 TI 器件 UCC2897A的 POE 参考设计。
TPS2378的器件可正常工作(iThink)、但 PWM 不会启动。 LIneUV 为1.7V、 LIneOV 为0.9V。
有原理图 和一些波形
VDD 波形
AUX 波形
SS 波形
Vin 波形
有更多经验的人可以帮助我或提供建议?
尊敬的 Maxim:
您的 AUX 信号不正确。
您是否附加了错误的示波器图?
我建议断开 AUX 连接、因为这样可以简化故障排除、并且 AUX 上可能会有一个较短的时间。
如果现在 系统不稳定、则应运行电源开环。
通过在 SS 上放置一个可变电阻器、您应该能够调整输出电压、以便输出电压与您使用的负载正确匹配。
如果这起作用、您可以看到有关更改环路反馈的信息。
您还可以将原理图添加为 pdf 格式。
如果您在帖子中嵌入文档、则很难在原理图和帖子之间进行切换。
此致
John
你(们)好
我将 SS 上的电阻器增加到了180千欧、现在电路正常启动。
下一个问题是-当我连接负载(15R)时、PWM 信号似乎不正确、但输出12V 是正确的。 占空比不稳定且弹跳。
当我连接时、较高的负载输出电压可能会下降至2V。
将原理图作为 pdf 格式附加: https://drive.google.com/open?id=1bLbFsQVwWy-EH8LT4eZTJUjr-ZIJvd5h
此外、在打开 Q1时、Vdd 中也会弹出
附加: