Other Parts Discussed in Thread: BQ27426
你(们)好
有关 BQ27426电量监测计上的 GPOUT 的一些问题:
BATLOWEN 的默认设置为0、这意味着为 GPOUT 选择 SOC_INT 功能、为 GPOUT 选择低电平有效?
2.如果 GPOUT 的低电平有效,则在事件发生后,该引脚是否会以1ms 低脉冲(高>低>高,1ms 低脉冲)切换?
3.能否通过 I2C 命令手动配置 GPOUT 正常高电平或低电平?
4.如果问题3上的"no"、我们是否可以通过 F/W 设置将 GPOUT 始终配置为高电平?
谢谢。