This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27426:BQ27426监测计 GPOUT 设置

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ27426

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/873831/bq27426-bq27426-gauge-gpout-setting

器件型号:BQ27426

你(们)好

有关 BQ27426电量监测计上的 GPOUT 的一些问题:

BATLOWEN 的默认设置为0、这意味着为 GPOUT 选择 SOC_INT 功能、为 GPOUT 选择低电平有效?

2.如果 GPOUT 的低电平有效,则在事件发生后,该引脚是否会以1ms 低脉冲(高>低>高,1ms 低脉冲)切换?

3.能否通过 I2C 命令手动配置 GPOUT 正常高电平或低电平?

4.如果问题3上的"no"、我们是否可以通过 F/W 设置将 GPOUT 始终配置为高电平?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的乔治:

    我建议您查看 BQ27426 TRM。

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Andy

    我在 TRM 中找不到这些信息,您能尽快帮助我们解决所有这些问题吗?

    谢谢。。。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    上述问题是否有更新?  需要您的帮助来确认、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅 BQ27426 TRM 的第2.5节。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Andy

    第2.5节只能回答问题1、仍然需要您的帮助来确认问题2~4、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    乔治

    这最好在 EVM 上进行测试。 您是否有一个 EVM 在您身边? 我们的文档未提供确切的时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    但是、对于问题2、我没有 EVM、我只想确认 GPOUT (低电平有效)的行为、而不需要脉冲的确切时序。 问题3和4如何?   感谢您的快速回复、请为您提供有关这些问题的帮助。

    2.如果 GPOUT 的低电平有效,则在事件发生后,该引脚是否会以低脉冲(高电平>低电平>高电平)切换?

    我们可以通过 I2C 命令手动配置 GPOUT 正常高电平还是低电平?

    4.如果问题3上的"no"、我们是否可以通过 F/W 设置将 GPOUT 始终配置为高电平?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、George、

    这些确实是您应该在 EVM 上尝试的问题。 是什么阻碍了您获取 EVM?

    监测计通过 I2C 进行配置。 您应该能够在 EVM 上配置所有这些内容。

    对于2和4、请参阅 TRM 并在 EVM 上试用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    谢谢。

    但是、 对于#4、如何通过 F/W 配置 GPOUT 引脚"始终输出高电平"?

    例如 、哪个 寄存器/位 设置为0或1以 使 GPOUT 输出高电平?  上述设置是否会产生副作用?

    BR、

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我建议您在 BQ27426上结束操作。

    GPOUT 引脚是一个多路复用引脚、引脚输出的极性可通过 OpConfig 进行选择
    [GPIO_POL]位。 该函数由 OpConfig [BATLOWEN]位定义。 如果该位被置位、则为电池
    为 GPOUT 引脚选择低电平指示器(BAT_LOW)功能。 如果将其清除、则为 SOC 中断
    为 GPOUT 引脚选择(SoC_INT)功能。

    基本而言、为 GPOUT 引脚选择 BAT_LOW 或 SOC_INT 功能。  它不能像 GPIO 引脚那样配置为输出高电平。

    Andy