This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54340B:TPS54340B 引导引脚电容

Guru**** 1457880 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/892438/tps54340b-tps54340b-boot-pin-cap

器件型号:TPS54340B

尊敬的 TI

引导引脚上所需的最小电容是多少? 我们有一个从12V 降至5V 的应用。 我们的一位工程师担心、如果考虑并建议两个并联电容器的容差、100nF 是不够的。

谢谢、

庆红

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Qinhong、  

    我认为0.1uF 应该可以。 尺寸为0603、取决于您的工作温度 X5R 和 X7R、因此容差值更小。  

    我看到的大多数设计都使用0.1uF。  

    谢谢

    -Arief

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arief、

    80nF 就足够了吗? 或70nF? 我们尝试使用0402 100nF、我只想使用一个。 有理由使用任何额外的部件。 应在每个开关周期对该电容器充电、以将其电荷转移到内部 FET 的栅极电容。 我认为47nF 就足够了。  

    谢谢、

    庆红

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Qingong、

    我想、当我们验证 IC 的器件时、我们使用100nF 的值作为参考。  

    由于我们没有使用较小的值、因此我无法评论47nF。 该值看起来相对较小。 通常、建议使用大约0.1uF 至0.47uF 的启动电容器。  

    启动电容器可能会出现问题的条件是 VIN 接近 VOUT 的压降条件。 因此、如果您选择较小的电容值、则必须对其进行测试以包含此条件。  

    因此、仍然建议将0.1uF 电容器用于自举电容器。  

    谢谢

    -Arief

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    由于不活动、我将关闭此线程。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们将使用100nF 电容器。 但是、当在 MLCC 电容器上施加直流电压时、它们的电容会下降。 允许压降多少? 15%是否正常? 20%? 使用了应用手册 X7R 和 X5R。 这些不是5%电容-可以轻松地为-20%。 最重要的是、在某些条件下、标称100nF 电容不是100nF。 那么它允许的最小值是多少?

    谢谢、

    庆红

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Qingong、

    我检查了几个参考设计、我们在 X7R 下用于电容器的值为0.1uF、因此容差为+/- 10%。

    您可以使用本参考设计中提到的0.1uF、16V、X7R 电容器。

    http://www.ti.com/tool/PMP8851

    谢谢

    -Arief