尊敬的 TI
引导引脚上所需的最小电容是多少? 我们有一个从12V 降至5V 的应用。 我们的一位工程师担心、如果考虑并建议两个并联电容器的容差、100nF 是不够的。
谢谢、
庆红
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 TI
引导引脚上所需的最小电容是多少? 我们有一个从12V 降至5V 的应用。 我们的一位工程师担心、如果考虑并建议两个并联电容器的容差、100nF 是不够的。
谢谢、
庆红
您好、Qingong、
我想、当我们验证 IC 的器件时、我们使用100nF 的值作为参考。
由于我们没有使用较小的值、因此我无法评论47nF。 该值看起来相对较小。 通常、建议使用大约0.1uF 至0.47uF 的启动电容器。
启动电容器可能会出现问题的条件是 VIN 接近 VOUT 的压降条件。 因此、如果您选择较小的电容值、则必须对其进行测试以包含此条件。
因此、仍然建议将0.1uF 电容器用于自举电容器。
谢谢
-Arief
您好、Qingong、
我检查了几个参考设计、我们在 X7R 下用于电容器的值为0.1uF、因此容差为+/- 10%。
您可以使用本参考设计中提到的0.1uF、16V、X7R 电容器。
http://www.ti.com/tool/PMP8851
谢谢
-Arief