This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65218D0:在5V VCC 时、DCDC4不能上电至3.3V。

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65218D0

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/873921/tps65218d0-dcdc4-can-not-powered-up-to-3-3v-at-5v-vcc

器件型号:TPS65218D0

 大家好、

 我的一位客户正在自己的 PCB 上评估 TPS65218D0。

 他们在评估中面临 DCDC4未加电至3.3V 的问题。

 该行为与以下 E2E 主题非常相似。

https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/p/844935/3125921?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=tps65218#3125921

 您能告诉我您对此胎纹的解决方案是什么?

 非常感谢您的答复。

 此致、

 Kazuya。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    喀祖亚-圣、

    PHP 封装中 TPS65218D0的大多数问题是由散热焊盘焊盘未以电气方式连接到 GND 平面这一事实引起的。

    器件上没有 GND 引脚。 有48个引脚、没有一个引脚标记为 GND。 因此、GND 的唯一电气连接必须通过散热焊盘。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好 Brian、

     非常感谢您的回复、很抱歉我迟到了。

     客户确认电源板已正确焊接到 GND PCB 布局。

     除了电源板未焊接外、您是否知道导致 DCDC4不启动的任何原因?

     另外、您能否 回答以下其他问题?

     问题1. 客户不使用 Load SW 1~3 (LS1~3)。  

           请告诉我如何处理相关 引脚(IN_LS1、LS1、IN_LS2、LS2、IN_LS3、 LS3)?

            所有引脚应该连接到 GND 还是应该断开?

     问题2. 如果 GPIO1和 GPIO3引脚 断开、是否存在任何问题?

     问题3. 如果 GPO2连接到 GND、是否存在任何问题?

     再次感谢、致以诚挚的问候、

     Kazuya Nakai。

              

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nakai San、  

    您能否提供此设计的原理图以及显示其中一个 TPS65218D0 PHP 器件顶部标记的照片?

    [引用用户="Kazuya Nakaia54"]

     问题1. 客户不使用 Load SW 1~3 (LS1~3)。  

           请告诉我如何处理相关 引脚(IN_LS1、LS1、IN_LS2、LS2、IN_LS3、 LS3)?

    [/报价]

    IN_LSx 和 LSx 引脚应保持开路或两者均短接至 GND。 只要 IN_LSX 和 LSX 以相同的方式终止、就无关紧要。

    [引用 user="Kazuya Nakaia54"] 第2季度。 如果 GPIO1和 GPIO3引脚 断开、是否存在任何问题?

    对于 GPIO1、它默认配置为输出、因此开路很好。 对于 GPIO3、它被配置为输入并且不应保持悬空。 它应该被上拉至系统中的 VIO。 如果 GPIO3被视为低电平信号、它将导致 DCDC1/2上的热复位。 但这不会影响加电序列或 DCDC4的行为。

    [引用 user="Kazuya Nakaia54"] 第三季度。 如果 GPO2连接到 GND、是否存在任何问题?[/报价]默认情况下、GPO2是输出、配置为推挽、高侧 FET 连接到 LS1。 如果 IN_LS1上没有连接、则不应导致任何问题。

    我担心的是、您的原理图中还有其他原因导致了该问题。 除了查看故障 PCB 上的其中一个 PMIC 器件的顶部标记外、如果没有原理图可供查看、我再也不能提供任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好 Brian、

     我们是否可以在离线时讨论这一点? 可以给我提供您的电子邮件地址吗?

     非常感谢、致以诚挚的问候、

     Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请分享一 张照片、其中显示  了 TPS65218D0 PHP 器件的正面标记。

    制造了多少块 PCB? 有多少人遇到此问题? 换言之、故障率是多少?