This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53355:PGOOD 下降并返回

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53355

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/891049/tps53355-pgood-drop-and-return-back

器件型号:TPS53355

大家好、

我的客户正在将 TPS53355用于12V 输入电压和5V 输出电压。 我们发现 PG 会在启动时下降、您    以前是否有过这种现象? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

        我看到 PGOOD 信号持续处于低电平、但您提到了 PGOOD 压降并返回。

    请您澄清一下吗?

    您能否告诉我们该设计的输入电压、输出电压、输出电流条件以及输出电容大小?

    您是否尝试在 WEBENCH 中运行快速启动仿真?

    此致、

    Gerold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    TPS53355 PGOOD 在数据表中指定的限值内响应反馈电压

    但是、释放 PGOOD 下拉电阻的延迟为1ms、如果 FB 电压超过指定范围、则延迟为2us、以开启 PGOOD 下拉电阻。  如果它们具有过多的注入纹波、反馈产生的交流纹波或 VOUT 至 FB 的高频前馈电容器、则 FB 引脚电压可驱动到指定范围之外、从而触发 PGOOD 被拉低、 PGOOD 将保持低电平、直到 FB 引脚保持在"电源正常"窗口内一段完整的1ms。

    我们能否查看原理图、输出电压纹波和反馈电压、了解 PGOOD 为何被拉低?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

       只是想与您核实此问题是否已解决。

    此致、

    Gerold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerold、您好!

     已 通过电子邮件进行通信。 我们已经解决了这个问题。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     为了跟踪目的、您能否在该主题上记录"已解决"的信息?