请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLV757P 主题中讨论的其他器件: TLV755P
尊敬的所有人:
我正在寻找具有以下要求的稳压器。 输入电压5V、输出电压4V 和输出电压3.3V。
我的应用是为射频放大器提供电源和直流偏置。
我遇到了 TLV757P、发现它具有我需要的输出电压。 但是、我对如何实现不同的输出电压(4V 和3.3V)感到困惑? 因为它是固定的、所以它还显示了不同的输出选项、没有针对每个变化的特定器件型号?
谢谢、此致、
磅