This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV757P:TLV757P

Guru**** 2530560 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV757P, TLV755P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/876134/tlv757p-tlv757p

器件型号:TLV757P
主题中讨论的其他器件: TLV755P

尊敬的所有人:

我正在寻找具有以下要求的稳压器。 输入电压5V、输出电压4V 和输出电压3.3V。

我的应用是为射频放大器提供电源和直流偏置。

我遇到了 TLV757P、发现它具有我需要的输出电压。 但是、我对如何实现不同的输出电压(4V 和3.3V)感到困惑? 因为它是固定的、所以它还显示了不同的输出选项、没有针对每个变化的特定器件型号?  

http://www.ti.com/power-management/linear-regulators-ldo/products.html#p238min=0;5&p238max=5;12&p451max=1;1.5&p182=Fixed%20Output&p1154=3.3;3.3

谢谢、此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、LB、  

    在 TLV755P 的数据表中、第23页和第24页列出了所有输出选项以及可订购的编号。 在数据表中、11.1.1器件命名规则提供了有关如何理解此器件不同器件型号含义的信息。  

    对于4V、可订购 TLV75740PDRVR。  

    此致、  
    Jason Song

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jason Song:

    感谢您的友好帮助、非常感谢您提供符合我要求的器件型号。

    祝你度过美好的一天! )

    此致、