This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2941:LM2941最大输出电压限制为20V

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: LP2954, LM2941, TPS7A47

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/883399/lm2941-lm2941-maximum-output-voltage-limit-20v

器件型号:LM2941
主题中讨论的其他器件:LP2954TPS7A47

你好

我需要将我的24V 输入电压降至24V-0V5 - Vdo、即理想情况下约为23V、以减轻负载变化导致的线路电压下降、并提供一定稳定的输出电压。 负载电流为恒定250mA。 出于散热和运行原因、我希望尽可能减小压降、因此我需要搜索符合这些要求的 LDO 稳压器。 我立即感到惊讶的是、几乎没有几个符合规范的合适寄存器(尽管意识到大多数 LDO 应用是低电压的):在 TI 名册中、我只能找到 LP2954、我知道它将在波束端运行。 在对1盎司 PCB 材料的代表性区域进行测试时、仅将 GND 引脚连接到覆铜区、电流大于230mA 时、它会快速进入热限制。 TO263中的 LM2941看起来更有吸引力、但规定的最大输出电压为20V、因此没有变化。 Micrel/Microchip 提供支持>20V Vo 的 MIC2941A。 我已经对此进行了测试、它看起来运行得很好。 现在、我知道 TI 不会仅针对踢脚和 giggles 发布绝对最大额定值!但是、20V 限制的确切原因是什么?超过3V 可能会产生什么后果?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    LM2941的20V 限值与数据表电气特性部分中的现有测试数据有关。在这种情况下、我们只能保证性能达到 LDO 的测试限值。

    对于较新的 LDO、您通常会看到建议的工作条件以及指定完整工作范围的最大工作条件。 遗憾的是、LM2941目前缺少此数据。

    对于像这样的一些较旧稳压器、我们的运行条件中缺少数据、因此很难指定此器件将发生的情况。 尽管我们没有指定的最大电压、但我强烈建议您在设计中验证这一点、并执行适当的应用特定测试。

    另一方面、我们的 TPS7A47可帮助满足您的稳压需求、并由于其散热焊盘而实现更好的散热。