主题中讨论的其他器件:LP2954、 TPS7A47
你好
我需要将我的24V 输入电压降至24V-0V5 - Vdo、即理想情况下约为23V、以减轻负载变化导致的线路电压下降、并提供一定稳定的输出电压。 负载电流为恒定250mA。 出于散热和运行原因、我希望尽可能减小压降、因此我需要搜索符合这些要求的 LDO 稳压器。 我立即感到惊讶的是、几乎没有几个符合规范的合适寄存器(尽管意识到大多数 LDO 应用是低电压的):在 TI 名册中、我只能找到 LP2954、我知道它将在波束端运行。 在对1盎司 PCB 材料的代表性区域进行测试时、仅将 GND 引脚连接到覆铜区、电流大于230mA 时、它会快速进入热限制。 TO263中的 LM2941看起来更有吸引力、但规定的最大输出电压为20V、因此没有变化。 Micrel/Microchip 提供支持>20V Vo 的 MIC2941A。 我已经对此进行了测试、它看起来运行得很好。 现在、我知道 TI 不会仅针对踢脚和 giggles 发布绝对最大额定值!但是、20V 限制的确切原因是什么?超过3V 可能会产生什么后果?