This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92641:TPS92641具有概率的异常电流波形

Guru**** 2814125 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92641

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/876002/tps92641-abnormal-current-waveform-of-tps92641-with-probabilistic

器件型号:TPS92641

大家好、

我的客户正在使用我们的 TPS92641构建其 LED 驱动器系统、他们遇到 了具有特定故障率的异常电流波形。

发生故障时、请使用以下波形。

蓝色波形:栅极波形、红色波形:Iout

当它正常运行时、请使用以下波形。

蓝色波形:栅极波形、红色波形:Iout

这两个波形都是使用相同的设计但不同的电路板捕获的。

请参阅以下链接以了解该设计。

蓝色和绿色电源轨设计就是这样。

我们怀疑这是由于无源器件的工艺变化 引起的、这会产生一些保护功能、但仍然没有证据。

客户已调整 Ron、Ccomp 和 CCS、但其运行异常。 请推荐一些指南。 谢谢。

https://txn.box.com/s/tuoqchs8q8jj5sv8bbvx9l98yymegogg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们不再使用 Box、您是否可以使用其他方法来提供原理图?

    栅极波形是上部还是下部 MOSFET、我假设下部 MOSFET?  使用的 MOSFET 是什么?  是否有栅极电阻器?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Irwin、

    感谢你的帮助。

    请参阅下图、了解栅极驱动电路、我还通过电子邮件向您发送了整个原理图。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这将通过电子邮件发送、因此我将关闭该主题。

    此致、