This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS546C20A:最大限度地缩短启动时间

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS546C20A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/875947/tps546c20a-minimizing-the-startup-time

器件型号:TPS546C20A

我在设计中使用 TPS546C20A、并希望在12V 输入可用后尽快开始斜升。 数据表似乎没有详细说明从可用输入电压到斜坡启动的预期时间。 我看到的时间大约为12ms、比所需的时间长。

BP3和 BP6在输入电压达到12V 后、达到其最终电平的时间远小于1ms

CNTL 未连接(内部拉高)。

ON_OFF_CONFIG 为0x16 (仅等待 CNTL)

TON_DELAY 为0x00 (0ms 延迟)

VIN_ON 为0x12 (从4.5V 开始)

TON_RISE 为0x05 (5ms 上升时间)

TON_DELAY 的寄存器描述涉及一个"启动条件";但是这个术语的含义没有被定义到我可以看到的范围内。 它涉及的输入电压是否大于 VIN_ON 定义的可用输入电压以及 ON_OFF_CONFIG 定义的条件(在我的情况下、CNTL 为高电平)?

我真的希望斜坡在12V 电压可用后的1ms 内启动、而不是在12ms 后启动。 12ms 延迟是 TPS546固有的延迟、还是我的设计中有什么原因会导致它在开始斜坡前等待一位?

以下是12V 输入、BP6、BP3和输出电压的波形图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    TPS546C20A 在其 Avin 上电和何时开始响应 CNTRL 引脚以检测 VSEL 和 SS 引脚的状态之间存在一些内部延迟、这可能会导致1ms 延迟无法获得、但12ms 似乎过长。

    您能否重新获取启动波形并包含 CNTRL 引脚、以查看 CNTRL 引脚何时上升到1V 以上、从而确定悬空 CNTRL 引脚是否会延迟启动?

    此外、您能否在 VSEL 和 SS 引脚上使用示波器探头来监测其在启动期间的检测尝试。  在启动期间、TPS546C20A 将强制电流从 VSEL 和 SS 引脚流出、以尝试检测电阻接地。  为了保护电路免受噪声影响、在连续测量产生相同结果之前、会进行多次检测尝试。  如果 VSEL 或 SS 引脚上的噪声过大、则会增加尝试次数、从而延长上电时间以启用延迟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Peter。

    我进行了您建议的测量、结果看起来很好(即使在12V 电压之前、CNTL 也会达到满振幅、使用2ms/div、我只会在 CNTL 达到满振幅的同时在 VSEL 和 SS 上看到单个小脉冲)。

    但在这个过程中,我发现了真正的罪魁祸首。 我想将 TPS546与外部源同步、外部源在 TPS546输出稳定一段时间后才可用。 在此之前、SYNC 输入为低电平。 我认为这会导致稳压器在启动时犹豫不决、 但当我同时将 SYNC_FAULT_DIS 和 FORCE_SYNC_IN 设置为1时、启动延迟消失、输出上的斜坡在输入达到4.5V 后不到1ms 内启动。(仅将 FORCE_SYNC_IN 设置为1、同时保持 SYNC_FAULT_DISABLE 不会消除12ms 延迟。)

    那么、这现在已经解决了。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    是的。  当 TPS546C20A 被编程为 SYNC IN 时、TPS546C20A 将延迟其启动、直到一个外部 SYNC 信号可用。  通过对 TPS546C20A 进行编程以强制同步进入并禁用同步故障、它将在没有外部同步的情况下以同步模式启动、然后在检测到输入端的外部同步后转换为外部同步。

    我很高兴这个问题得到解决。  如果您对 TPS546C20A 有任何其他问题或疑问、请开始新的 E2E 主题。