我在设计中使用 TPS546C20A、并希望在12V 输入可用后尽快开始斜升。 数据表似乎没有详细说明从可用输入电压到斜坡启动的预期时间。 我看到的时间大约为12ms、比所需的时间长。
BP3和 BP6在输入电压达到12V 后、达到其最终电平的时间远小于1ms
CNTL 未连接(内部拉高)。
ON_OFF_CONFIG 为0x16 (仅等待 CNTL)
TON_DELAY 为0x00 (0ms 延迟)
VIN_ON 为0x12 (从4.5V 开始)
TON_RISE 为0x05 (5ms 上升时间)
TON_DELAY 的寄存器描述涉及一个"启动条件";但是这个术语的含义没有被定义到我可以看到的范围内。 它涉及的输入电压是否大于 VIN_ON 定义的可用输入电压以及 ON_OFF_CONFIG 定义的条件(在我的情况下、CNTL 为高电平)?
我真的希望斜坡在12V 电压可用后的1ms 内启动、而不是在12ms 后启动。 12ms 延迟是 TPS546固有的延迟、还是我的设计中有什么原因会导致它在开始斜坡前等待一位?
以下是12V 输入、BP6、BP3和输出电压的波形图:
按