This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34110:初始化时间(INITCOMP 标志)

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ34110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/882858/bq34110-initialization-time-initcomp-flag

器件型号:BQ34110

尊敬的团队:

我的客户在量产 LIN 中对 BQ34110进行编程时有问题。


首次启动电路时、似乎需要很长时间才能与电路通信。

INITCOMPlete 标志似乎在加电后1000-1500ms 才会被置位。

这是预期的初始化时间、还是我们初始化错误的方式?

 

是否可以在 INITCOMplete 被置位前读出重要数据?
我的客户需要在早期了解 FW 版本、以决定是否应进行编程。

 

它们还需要在早期确定电路是处于应用模式还是 ROM 模式。

 

我需要您的帮助来说明:

  1. 我们何时以及如何确定电路是处于应用模式还是处于 ROM 模式?
  2. 我们何时可以开始信任从电路读取数据/标志的响应?

 

正如您从背景中了解的那样、越快越好。

非常感谢!

此致、

功率放大器

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    脱机应答:

    1:监测计以1秒的周期运行。 它将进行几次测量以获得良好的容量初始估计值,因此,在设置 INITCOMP 之前,预计会有1000-1500ms 的时间。

     

    在 INITCOMP 为其中之一之前、所有监测结果都不会有意义。  

     

    关于 INITCOMP:电量监测计的主要错误之一是在不是绝对必要时对其进行下电上电或重置。 监测计将随着时间的推移适应电池、如果监测计重置(例如、在系统启动期间、如果驾驶员在驱动器初始化期间重置监测计)、则监测计将不起作用。

    除非无法避免、否则请确保您不会重置仪表或对其进行下电上电。

     

    #2:如果处于 ROM 模式、监测计将响应 I2C 地址0x16 (8位)。

     

    3:INITCOMP 之后为1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    即使在正常使用情况下不应对电量监测计进行下电上电或重置、我们仍需要处理其所在的情况。 在我们的应用中、如果没有安装电池、则每次电路板复位时都会复位。 它还会在更换电池后复位、以触发新的剩余电量估算。

    [引用 USER="Pial ]在 INITCOMP 为1之前、监测结果中的任何一个都不会有意义。[/引用]

    好的、但固 件版本等非监测相关寄存器如何? 何时可以信任对该 MAC 子命令的响应?

    [引用 USER="Pial "]#2:如果处于 ROM 模式、监测计将响应 I2C 地址0x16 (8位)。[/QUERP]

    我们注意到、在启动期间、电量监测计处于开启状态。 问题是、在 ROM 地址0x16自动进入 FW 模式并开始响应 FW 地址(0xAA)之前、它似乎会在短时间内响应 ROM 地址0x16。 问题是:

    在电源复位后的什么时候、我们可以检查电量监测计是否将保持在 ROM 模式还是 FW 模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 

    我想您已经联系我们获取答案。  您联系了谁? 我将再次征求我的同事的意见。

    Andy