Other Parts Discussed in Thread: BQ34110
尊敬的团队:
我的客户在量产 LIN 中对 BQ34110进行编程时有问题。
首次启动电路时、似乎需要很长时间才能与电路通信。
INITCOMPlete 标志似乎在加电后1000-1500ms 才会被置位。
这是预期的初始化时间、还是我们初始化错误的方式?
是否可以在 INITCOMplete 被置位前读出重要数据?
我的客户需要在早期了解 FW 版本、以决定是否应进行编程。
它们还需要在早期确定电路是处于应用模式还是 ROM 模式。
我需要您的帮助来说明:
- 我们何时以及如何确定电路是处于应用模式还是处于 ROM 模式?
- 我们何时可以开始信任从电路读取数据/标志的响应?
正如您从背景中了解的那样、越快越好。
非常感谢!
此致、
功率放大器