This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ31710:LMZ31710的材料成分

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ31710
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/890071/lmz31710-material-content-of-lmz31710

器件型号:LMZ31710

您好!

您能否检查以下状态、RoHS & REACH &绿色环保状态和 IEC62474 DB 是否会更改为"是"?

此外、如果您计划将状态更改为"是"、请告诉我何时在 TI.com 上更新。

结果汇总
搜索器件型号 TI 器件型号 RoHS 范围 绿色环保状态 IEC 62474 DB 封装|引脚 组装地点 铅涂层/焊球材料 MSL 等级/回流焊峰值温度 质量(mg)***
LMZ31710 LMZ31710RVQR 豁免 受影响 是的 - RVQ **| 42. 外部配置 铜镍钯金(Cu NiPdAu) 3级-245C-168 HR 1、943.731325
LMZ31710 LMZ31710RVQT 豁免 受影响 是的 - RVQ **| 42. 外部配置 铜镍钯金(Cu NiPdAu) 3级-245C-168 HR 1、943.731325

谢谢、

太一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Taichi、

    状态不会完全更改为"是"。 出于特定原因、市场状态值按原样设置。 查看封装术语(链接)以了解更多详细信息。 此外、状态值在 数据表第33页的"封装信息"表下定义

    • 这些模块符合 RoHS 豁免(是)。
    • PB 是一种 REACH 和 IEC 62474材料。 如果铅含量包含在 RoHS 豁免范围内、我们也不会失败(是)。
    • 绿色环保状态:是  

    此致、
    Alejandro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alejandro、  

    感谢您的回答。

    您能否告诉我 为什么状态不会更改为“是”的具体原因?

    谢谢、此致、

    太一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太一、

    营销状态由我们的产品和质量工程师定义。 不会将状态完全更改为"是"、因为我们使用了不同的术语来定义状态。
    例如、该模块符合(是) RoHS 标准、但定义为"RoHS 豁免"、因为该产品包含铅、但根据特定的 EU RoHS 豁免、该模块符合 EU RoHS 标准。

    此致、
    Alejandro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alejandro、  

    感谢您的回答。

    请告诉我们、IEC62474中"-"的状态意味着什么。

    更具体的问题是,我们可以看到“R2-15”和“R2-7c1”在欧盟 RoHS 豁免中,“R2-15”是否涵盖“R2-15 (A)”?

    太一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Taichi、

    我已与团队的其他成员(产品和质量工程师)联系、并将尽快与您联系。

    谢谢、
    Alejandro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Taichi、

    感谢您的耐心等待。 我仍在等待团队成员的参与。 收到我们的产品/质量工程师的回复后、我将关闭此主题并离线联系您。

    谢谢、
    Alejandro