您好!
您能否检查以下状态、RoHS & REACH &绿色环保状态和 IEC62474 DB 是否会更改为"是"?
此外、如果您计划将状态更改为"是"、请告诉我何时在 TI.com 上更新。
| 结果汇总 | ||||||||||
| 搜索器件型号 | TI 器件型号 | RoHS | 范围 | 绿色环保状态 | IEC 62474 DB | 封装|引脚 | 组装地点 | 铅涂层/焊球材料 | MSL 等级/回流焊峰值温度 | 质量(mg)*** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LMZ31710 | LMZ31710RVQR | 豁免 | 受影响 | 是的 | - | RVQ **| 42. | 外部配置 | 铜镍钯金(Cu NiPdAu) | 3级-245C-168 HR | 1、943.731325 |
| LMZ31710 | LMZ31710RVQT | 豁免 | 受影响 | 是的 | - | RVQ **| 42. | 外部配置 | 铜镍钯金(Cu NiPdAu) | 3级-245C-168 HR | 1、943.731325 |
太一