请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS61291 主题中讨论的其他器件:TPS610986、
你好
我使用了 TPS610986和 TPS61291升压转换器、以便为两种情况下都消耗大约200mA 电流的负载供电(TPS610986为负载供电、然后使用 TPS61291为同一负载供电)。升压转换器电压降至大约0.45V。 这两个器件在负载消耗10-20mA 但负载较高时均正常工作、但由于数据表中提到电流为200mA 时、压降也会正常工作、因此我不理解这一原因。 (我还尝试了一个消耗100mA 电流的负载、但我遇到了同样的问题)
输入电压:3V I 也使用2V
输出电压:3.3V
请告诉我如何解决。
谢谢
PS:已连接我使用的两个升压转换器的原理图