This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61291:输出电流大于100mA 时的压降

Guru**** 1641220 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS610986, TPS61291
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/875582/tps61291-voltage-drop-when-output-current-more-than-100ma

器件型号:TPS61291
主题中讨论的其他器件:TPS610986

你好
我使用了 TPS610986和 TPS61291升压转换器、以便为两种情况下都消耗大约200mA 电流的负载供电(TPS610986为负载供电、然后使用 TPS61291为同一负载供电)。升压转换器电压降至大约0.45V。 这两个器件在负载消耗10-20mA 但负载较高时均正常工作、但由于数据表中提到电流为200mA 时、压降也会正常工作、因此我不理解这一原因。 (我还尝试了一个消耗100mA 电流的负载、但我遇到了同样的问题)
输入电压:3V I 也使用2V
输出电压:3.3V
请告诉我如何解决。
谢谢
PS:已连接我使用的两个升压转换器的原理图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fedi、

    您可以共享布局吗? 另请检查电感器的额定电流、确保电感器的电流足够高。

    还共享 VIN 和 VOUT 的波形? 检查 VIN 是否过低。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我遵循的布局与数据表中建议的布局相同。 我的电感器电流额定值约为1.2A、因此我认为没关系。 输出电压达到2V、但当我连接负载时、输入电压突然下降至0.75V。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fedi、

    我认为输入电压过了一周、无法支持输出功率。 请提高电源功能。