主题中讨论的其他器件: LMR14010A、 LMR33610、 LMR36510、 LMR36520
您好!
我们拥有完整的发送器系列(压力、湿度、温度、CO 和 CO2)。 现在、我们在输出产品线中实施了 Wifi 选项、峰值350mA。
由于我们的最大电流为450mA (CO2的峰值电流为100mA、WIFI 的最大电流为350mA)、因此我将测试一些稳压器的这种情况。 从大多数时间起、该电路将消耗~160mA。
第一个赌注是另一个品牌的稳压 器、因为它的占用空间很小、BD9G101G、我烧毁了大约30个单元、甚至尝试了一个小散热器、两个设计、然后放弃了。
由于我们在 之前的设计中已经使用过 LM2574、因此我们已经尝试过它。 我们并不怀疑它会起作用、因此我们能够适应新的 PCB、在完成的项目中、我尝试使用450mA 电流使其正常工作、并将其烧坏。
电流为300mA 时会发热很多、但已打开一段时间、并且可能 RMS 值始终低于300mA (需要使用 Wifi 进行更多测试)。 但它的电容器也有很多热量、因此我担心它会使产品的寿命大幅下降。
无论如何、如何对该稳压器进行500mA 测试? 无限散热器? 我使用的是数据表的设计、适用于固定5V、330uH。
如果我使用较高的电流调节器、 甚至知道我在最大稳压器工作范围附近只有一些峰值? 由于温度传感器的原因、发热是一个问题、您能不能表示其他稳压器的热量更少、占用空间小、成本低?