This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21222:UCC21222 Tj 值

Guru**** 2576195 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/882799/ucc21222-ucc21222-tj-value

器件型号:UCC21222

您好!

请在下面澄清问题。

参阅以下测试报告、请告诉我测试期间 Tj 如何保持在55摄氏度。 它是计算得出的理论值、或者使用特定工具对其进行监控。

https://www.ti.com/quality/docs/estimator.tsp?OPN=UCC21222QDQ1&CPN=&partNumber=ucc21222#resultstable

谢谢、此致、

Suresh。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suresh、

    这是一个计算值、在鉴定测试期间很难实际测量结温。

    如果您的问题得到了解答、请按绿色按钮、否则请告知我们您还有哪些其他问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    好的。 对于不同的组件、该 FIT 值是否存在任何边界条件。

    例如、对于 IC、栅极驱动器不应大于1。

    对于 MOSFET、它不应大于0.5等。是否有任何行业标准为不同组件的此 FIT 值提供限制?  

    这将有助于我避免在设计中选择较高的时基故障率组件。

    请您对此发表评论。

    谢谢、此致、

    Suresh。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suresh、

    这是一个有趣的问题。 我从未见过任何关于这一点的文章。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您耐心地回答我的问题。

    [引用用户="Don Dapkus"]

    您好、Suresh、

    这是一个计算值、在鉴定测试期间很难实际测量结温。

    如果您的问题得到了解答、请按绿色按钮、否则请告知我们您还有哪些其他问题。

    [/报价]

    您能告诉我们在什么环境下计算出该 Tj 值吗?

    谢谢、此致、

    Suresh。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suresh、

    当然可以! 我知道计算可靠性可能很困难、我们很乐意为您提供帮助!

    环境温度由 IC 的功率耗散决定。 因此、如果目标结温为55°C、我们会调整环境温度、以允许功率耗散将结温增加到55°C。

    如果您有其他问题、请告知我们。