This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM61495-Q1:15V/10A

Guru**** 2533870 points
Other Parts Discussed in Thread: LM61440-Q1, LM61460-Q1, LM61495-Q1, LM61460, LM61495, LM61440, LM25141

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/899774/lm61495-q1-15v-10a

器件型号:LM61495-Q1
主题中讨论的其他器件:LM61440-Q1LM61460-Q1LM61460LM61495LM61440LM25141

您好的支持团队

我们将学习以下电力线。
输入电压:22~30V
输出电压:19V/4A、12V/6A、15V/10A

我们可以在 TI.com 上找到以下产品作为满足上述要求的可能产品。
1) 19V/4A:LM61440-Q1
2) 12V/6A:LM61460-Q1
3) 15V/10A:LM61495-Q1

然后、我的问题如下。
问题1. 您是否认为我的精选产品适用于每条电源线? 如果您有其他推荐产品、请告诉我。
问题2. 我想 LM61495-Q1将能够涵盖所有条件。 从总效率的角度来看、在所有电源线上使用不同产品是否比 LM61495-Q1更好?
问题3. 在15V/10A 条件下使用 LMH61495-Q1时、需要多大的热辐射面积?
问题4. 您是否有其他选项或推荐产品来减小 PCB 上的安装面积?

此致、
Takahashi Hirokazu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirokazu、您好!

    您能否提供更多信息进行估算:

    1、最高环境温度

    2. PCB 尺寸和层?

    更喜欢开关频率?

    负载电流为瞬态峰值? 还是标称值?

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirokazu、您好!

    如果您没有更多查询、我将关闭此主题。

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,安迪-圣

    下面我将回答您的问题。

    1、最高环境温度
    -> Ta=40C
    2. PCB 尺寸和层?
    ->尚未修复。 我们需要研究 PCB 尺寸以实现3种电力线。 我们计划使用4层 PCB。
    更喜欢开关频率?
    ->尚未修复。 从热损耗、PCB 尺寸和 FET 开关损耗的角度来看、您是否可以建议更好的解决方案?
    负载电流为瞬态峰值? 还是标称值?
    ->这是瞬态峰值。

    此致、
    Takahashi Hirokazu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Hirokazu

    对于 LM61460、您可以在 WEBENCH 中使用 fsw=400kHz 来仿真应用、以检查热性能。  

    对于 LM61495、我将检查是否存在15V OUT 的可能负载电流。

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,安迪-圣

    请您回答我在第一篇帖子中的每一个问题的答案吗?

    此致、
    Takahashi Hirokazu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirokazu 您好:

    见下面我的答复

    问题1. 您是否认为我的精选产品适用于每条电源线? 如果您有其他推荐产品、请告诉我。

    LM61440/460更适合4A 和6A 电源轨、我们需要检查 LM61495是否可以处理15V/10A 输出。


    问题2.  我想 LM61495-Q1 将能够涵盖所有条件。   从总效率的角度来看、在所有电源线上使用不同产品是否比 LM61495-Q1更好?

    LM61440/460更适合4A 和6A 电源轨、LM61495效率更高、但即使对于4A 负载电流、也需要更高的电感器饱和电流


    问题3. 在15V/10A 条件下使用 LMH61495-Q1时、需要多大的热辐射面积?

    我们将检查 LM61495是否可以驱动15V/10A 输出、  

    问题4. 您是否有其他选项或推荐产品来减小 PCB 上的安装面积?

    用于15V/10A 电源轨的控制器 LM25141应可节省总体 PCB 面积

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,安迪-圣

    您能否回答您在以下前一帖子中对第三季度的回答?

    问题3. 在15V/10A 条件下使用 LMH61495-Q1时、需要多大的热辐射面积?

    我们将检查 LM61495是否可以驱动15V/10A 输出、

    此致、
    Takahashi Hirokazu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirokazu、您好!

    很抱歉迟到了!

    我们只需确认 LM61495能够支持 输入电压:22~30V 至 输出电压15V/10A 的转换,因为功率损耗太高。 请使用 LM25141控制器解决方案进行试用。

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Andy–San

    这是川村。
    我就此事联系了 Takahashi San。

    我知道您推荐 LM25141。
    但我想 知道 LM61495是否可以使用以及它会产生多大的热量。 (在15V/10A 输出情况下。)

    B R

    川村




  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kawamura、

    我们具有24VIN、12VOUT、10A、400kHz 的数据。

    • 效率= 96%
    • PDISS_IC ~ 4.5W
    • EVM Theta-ja = 24C/W
    • TA=40C
    • IC 温度~ 148C (额定温度为150C)。

    因此、我们认为 LM61495可能无法在400kHz 时处理此情况。  

    B R

    Andy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy San、您好

    感谢 你的答复。

    我知道 LM61495很难使用这种情况。
    我还有一个问题。
    在这种情况下可以使用多少电流输出。

    B R

    川村

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy San、您好

    可以回答我的问题吗?

    在这种情况下可以使用多少电流输出。

     

    B R

    川村

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kawamura、

     作为粗略估算、对于以下应用、它可以支持8.5A 电流:

    • 22V~30V 至15V
    • PDISS_IC ~ 3.5W
    • EVM Theta-ja = 24C/W
    • TA=40C
    • IC 温度~ 125C (额定温度为150C)。

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Andy–San

    感谢你的答复。

    我明白了。

    B R

    川村