主题中讨论的其他器件:LM61440-Q1、 LM61460-Q1、 LM61460、 LM61495、 LM61440、 LM25141
您好的支持团队
我们将学习以下电力线。
输入电压:22~30V
输出电压:19V/4A、12V/6A、15V/10A
我们可以在 TI.com 上找到以下产品作为满足上述要求的可能产品。
1) 19V/4A:LM61440-Q1
2) 12V/6A:LM61460-Q1
3) 15V/10A:LM61495-Q1
然后、我的问题如下。
问题1. 您是否认为我的精选产品适用于每条电源线? 如果您有其他推荐产品、请告诉我。
问题2. 我想 LM61495-Q1将能够涵盖所有条件。 从总效率的角度来看、在所有电源线上使用不同产品是否比 LM61495-Q1更好?
问题3. 在15V/10A 条件下使用 LMH61495-Q1时、需要多大的热辐射面积?
问题4. 您是否有其他选项或推荐产品来减小 PCB 上的安装面积?
此致、
Takahashi Hirokazu