Other Parts Discussed in Thread: BQ25616, TS3USB221
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25616 主题中讨论的其他器件: TS3USB221
你(们)好
我想在我的系统中使用 BQ25616作为充电器。
我对 USB 总线 D+/D-连接有一个问题。
BQ25616将占用 USB 连接器的 D+/D-。
但我还想将 D+/D-连接到 CPU、以用作 USB 功能。
因此、D+/D-必须拆分才能连接到 CPU 和 BQ25616、不是吗?
如何拆分 D+/D-? 由 USB 开关(例如 TS3USB221)还是仅由分线器供电?
您是否有任何有关此功能的参考板?
此致
低