This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25616:如何拆分 USB 总线 D+/D-以连接充电器和 CPU?

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25616, TS3USB221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/883068/bq25616-how-to-split-usb-bus-d-d--to-connect-both-charger-and-cpu

器件型号:BQ25616
主题中讨论的其他器件: TS3USB221

你(们)好
我想在我的系统中使用 BQ25616作为充电器。
我对 USB 总线 D+/D-连接有一个问题。
BQ25616将占用 USB 连接器的 D+/D-。
但我还想将 D+/D-连接到 CPU、以用作 USB 功能。
因此、D+/D-必须拆分才能连接到 CPU 和 BQ25616、不是吗?
如何拆分 D+/D-? 由 USB 开关(例如 TS3USB221)还是仅由分线器供电?
您是否有任何有关此功能的参考板?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Le、

    BQ25616仅在加电后的前1秒内自动使用 D+/D-线路。  之后、除非通过对寄存器的写操作强制、否则 D+/D- GO HiZ。  许多客户只需将 D+/D-线路连接到 CPU 和充电器。  其他器件使用 USB 开关、如 BQ25890EVM 中所示。

    此致、

    Jeff