This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27530-G1:BQ27530-G1充电电流温度控制、符合 JEITA 规范。

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ27530-G1, BQ24161

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/899273/bq27530-g1-bq27530-g1-charge-current-temperature-control-jeita-like-specifications

器件型号:BQ27530-G1
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOBQ24161

大家好、

我尝试使用 电量监测计寄存器的充电电流 TN 参数根据电池温度设置充电电流限制、但似乎它们的值根本不会限制充电电流。 我使用了不同的值、甚至尝试将充电电流限制在所有温度范围内设计容量值的5%。 充电电流 TN 参数的唯一值似乎影响充电电流的值是0、因为在此值下、充电电流降至0A。

如何使该系统根据这些充电电流 TN  参数实际限制充电电流?

此致、

派斯

P.S. 我使用 bqstudio 1.3.86来更改这些参数并查看测量的电池充电电流。 该系统由控制 BQ24161电池充电器的 BQ27530-G1组成。 Golden Image 文件已附加到此消息。

e2e.ti.com/.../Fuel-Gauge-Registers.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们将向您介绍并返回。

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paeles,

    监测计仅被动地报告充电电流和充电电压寄存器中的值。 主机必须向充电器发送限制命令、除非您通过 BSCL、BSDA 以 BMU 方式使用监测计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、但这是事实、电量监测计已配置为通过这些 BSCL 和 BSDA 线路控制充电器。 但是、它似乎并不只在根据 temperature.e2e.ti.com/.../8270.Battery-Charger.pdf 环境限制充电电流时才起作用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您对此问题是否有任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 SLUUA73 (第26页、27页对 JEITA_ISET 和 JEITA_VSET 位的说明)中、还说 JEITA 充电曲线不与 BQ27530-G1一起使用。 这是否意味着根本无法为 BQ27530-G1设置任何温度控制型充电曲线?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paeles,

    我认为 bq27530没有 TRM。 我在 TI.com 上找不到 SLUAA73。 我认为 bq27530可以存储 JEITA 表并具有可根据 chargolate() chargecume()来读取的寄存器。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它是 SLUUA73、而不是 SLUAA73、以下是链接:

    www.google.com/url


    无论如何、充电电流 TN 参数不会控制我的应用中的充电电流、这仍然没有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我建议使用基于主机的控制来控制充电电流。 这在您的应用中是可行的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我们有一个 MCU 连接到电量监测计的 SDA、SCL 引脚、但据我所知、主机只能向电量监测计发送 DIV_CUR_ENABLE 命令、将充电电流降低2倍。

    是否有办法使用主机更精确地控制充电电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paeles,

    您是否能够控制充电器? 如果充电器由 i2c 控制、通常需要写入电流限制寄存器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们应用中的充电器只能通过电量监测计的 BSCL、BSDA I2C 引脚进行控制。 电量监测计可通过其 SDA、SCL I2C 引脚接收来自 MCU 的命令。 我们的固件团队无法弄清楚如何绕过电量监测计并通过 MCU 直接控制充电器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、现在还可以、FW 团队可以通过 MCU 控制充电器。 问题是 GG_CHGRCTL_ENABLE 位置位、因此当他们尝试更改某些充电器寄存器时、电量监测计不允许、或在此之后立即重写。